This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 QMax 和 Ra 更新后 FCC 错误的问题

Guru**** 1131400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344005/bq27426-questions-about-fcc-errors-after-qmax-and-ra-updates

器件型号:BQ27426

您好,

QMax:μ A

1、一次性充电功率=Qmax*37%52 +1mA

2、电池温度介于10 -40℃ 之间。

3、电池电压不在平坦区域

RA:

、μ F 的放电荷跨过网格点

2、放电电流= C/10

当满足上述更新 QMax 和 Ra 的规则时、FCC 与电池的真实容量之间的误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    误差取决于许多因素。 无法将其放入单个公式、因为电量监测计使用复杂的仿真、根据电池模型评估电池的行为。 几天前、我通过电子邮件提供了一个订单分析、其中说明了 Qmax 如何影响错误。 请检查电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    1、除了上述 QMax 和 Ra 的更新条件外、还有哪些其他因素会影响 FCC 预测?

    2 μ A、

    QMax:μ A

    ①、一次性充电功率=Qmax*37%52 +1mA

    ②、电池温度介于40℃ 之间。

    ③、蓄电池电压不在平坦区域

    RA:

    ①、放电荷跨过网格点

    ②、μ A 放电电流= C/10

    假设问题1中的所有其他条件都是正常的、并且对 FCC 预测没有影响、

    当刚刚满足上述更新 QMax 和 Ra 的规则时、FCC 与电池实际容量之间的误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:负载预测、热行为(温度以及能量损耗如何影响电池内部的热量)、动态行为(负载尖峰)、充电终止变化。

    2:
    QMax:如果通过的电荷远低于 QMax 的37%、则还有一个次级阈值(如果该参数降低到有问题的水平)。 次级阈值与 QMax 滤波相关、超出了 E2E 的范围。 我与直接与您联系的同事讨论了这个问题。
    Ra:如果 QMax 不准确或 ChemID 不匹配良好、那么电量监测计可能会禁用 Ra 更新。

    不可能为误差提供一个数值、因为这不是简单公式的结果、而是单元格模型的复杂仿真。 这将*始终*必须被模拟。 这将始终是这个反复出现的问题的答案。