各位专家、您好!
我使用 LM5156创建设计以生成90V。
我使用 WEBENCH 设计中的相同设计、


我采用了该设计并在 LTSpice 中进行了仿真。
出于某种原因、LTSpice 的 Vout 为22V、而 WEBENCH 中为89V。


为什么会发生这种情况? 您知道问题是什么吗?
谢谢!
此致!
菲利佩·S·
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Filipe:
感谢您使用 e2e 论坛。
如果我正确理解您的设计、您希望将12V 电压升至90V、对吗?
使用这样的升压比、您可以非常接近 LM5156器件的最大占空比能力。
器件是否能够保持所需的占空比还取决于开关频率。
在 LTSpice 中、您能否 也对 SS、FB、COMP 和 CS 电压进行仿真?
这将显示器件是否进入 OCP 之类的保护模式、从而无法达到更高的输出电压。
软启动电容器(C7)的值为56kF。 这是错吗?
此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
是的、我要将12V 转换为90V 或84V。
创建90V 后、我想用+45V 和-45V 供电以提供16通道运算放大器。
请参见前面的图片。 
使用这样的升压比、您可以非常接近 LM5156器件的最大占空比能力。
器件是否能够保持所需的占空比还取决于开关频率。
→WEBENCH 正在展示这种可能性。 是否无法按 webench 中所示的方式实现?
在 LTSpice 中、您能否 也对 SS、FB、COMP 和 CS 电压进行仿真?
这将显示器件是否进入 OCP 之类的保护模式、从而无法达到更高的输出电压 。
您知道如何实现此电压吗?
此致、
法利佩·佐竹
尊敬的 Filipe:
感谢您的更新。
发送的框图也许会稍微误导开发者、因为升压输出电压不能单独由电容器分成两半。
如果需要正负输出电压、您可以考虑使用 LM5156反激式拓扑、可直接创建正负输出电压轨。
关于升压比、
理论上、应该可以实现这种升压量、就像 Webench 所说的那样。
我的重点是、该操作非常接近器件可以提供的最大限制、因此微小的差异和效率损失可能会导致故障。 
例如、如果器件以100kHz 的最低开关频率运行、则最坏情况下的最大占空比可以为90%、这对于本设计而言已足够。
在2.2MHz Fsw、这将无法实现。
我请求的仿真信号旨在找到器件无法达到输出电压的原因。
您还可以在仿真中测量软件说明信号、以检查器件的运行是否接近最大占空比。
遗憾的是、我没有 LTSpice 仿真的相关经验(我们仅使用 PSpice)、因此我无法自行完成仿真。
此致、
尼克拉斯