This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:器件输出故障-可能由于 ILIM?

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342110/tps2553d-device-output-failure---possibly-due-to-ilim

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553

我们的设计即将实现量产、现在在构建400个器件后、2个器件无法输出5V 电压、输出电压将馈送到下面所示的 USB A 型连接器。
该设计可实现自动重启、引脚3和4连接在一起、电流输出电流限制为~ 600mA。
如果器件出现故障、以下电压如下所示。 输出应该被启用、但是似乎 ILIM 有问题。

非常感谢您提供任何建议。

引脚1 - Vout - 178mv
针脚2 - Iim - 0V
引脚3/4 -故障/使能4.954V
引脚5 - GND
引脚6 - Vin - 5.00V
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    一段时间后、发生故障的器件在 POR 后是否能够正常运行? 以及是否评估了结温?

    所有其他元件在原理图上看起来都很好、但以下是我对布局的反馈:

    1. 布局中仅显示了少数 GND 过孔。 应在 GND 覆铜上尽可能增加散热过孔、以便散热并为返回电流提供低阻抗/更短的路径。  
    2. 将引脚1连接到也连接到引脚3的100k 电阻器的布线宽度是多少? 电源布线通常应为102mil 至12mil。
    3.  从引脚5到下拉电阻器的迹线也看起来很窄。 较窄的布线会增加  结温导致的电阻。 它们也不容易散热。  
    4. 如需日后参考、请参阅数据表中的布局指南和布局示例部分。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    该布局有10层、前一张图片并未实际显示所有过孔。 PCB 还具有多个拼接在一起的接地平面、用于屏蔽和散热。
    据我所知、结温在故障点没有升高。 在我的测试期间、该器件运行正常、并在600 mA 周围关断、然后恢复、但实际上、如果是、该器件将以150 mA 运行。

    POR 后、器件不会恢复。

    您询问的迹线是0.1016mm、我可能可以采取一些措施来缩短迹线的长度。 电源迹线已足够。

    此外、更换器件解决了我的问题、但将"无法正常工作的器件"安装到已知正常的板上后出现了相同的问题。 无输出。 那么、器件死了、没有明显的原因?? 只是为了澄清一下、器件在发生故障之前表现良好且工作正常。

    此致
    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,


    所以我将迹线修改为10密耳、并且添加了更多的过孔、微维比沙等。
    您能想到器件死机的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您能说明一下此器件的完整器件型号吗? 该主题的标题为"TPS2553D"、但原理图显示了"TPS2553DRVR"、这是一个  采用 DRV 封装的 TPS2553。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 TPS2553DRVR、我在器件列表中选择了最接近的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    规格。 我将对此进行深入探讨、并尽快与您联系。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    很抱歉这么晚才回复。  

    您能告诉我是如何测试器件的吗? 导致此故障的确切测试程序是什么?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    在工厂中发现故障。 当连接到用于将软件上传到生产设备中的 USB 迷你从设备输入时、测试人员通过 USB 丢失了通信。 经过调查、他们发现没有5V 电压、更换了恢复的器件。 从器件输入 Mini USB 在引脚1和4上没有电源和接地、但屏蔽层连接到 GND。

    这些装置在最终测试时出现故障、因此这些装置在 PCB 层面工作并完全组装。

    此致
    丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    感谢您的澄清。 因此、当器件发生故障时、它甚至都没有以任何方式过载。

    您能否共享布局设计文件? 我会向您发送朋友请求、以便您通过 DM 将其发送给我。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正无应力。

    这是当前的布局设计、上面的设计说明了对引线的精简、并作为预防措施添加了多个过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我将对您进行 DM 整理、以便向我发送 TPS2553开关出现故障的两块电路板的原始设计文件。

    正在关闭本主题帖。 如有任何其他问题、请重新创建一个。

    Br、