主题中讨论的其他器件:TPS2553
我们的设计即将实现量产、现在在构建400个器件后、2个器件无法输出5V 电压、输出电压将馈送到下面所示的 USB A 型连接器。
该设计可实现自动重启、引脚3和4连接在一起、电流输出电流限制为~ 600mA。
如果器件出现故障、以下电压如下所示。 输出应该被启用、但是似乎 ILIM 有问题。
非常感谢您提供任何建议。
引脚1 - Vout - 178mv
针脚2 - Iim - 0V
引脚3/4 -故障/使能4.954V
引脚5 - GND
引脚6 - Vin - 5.00V