主题中讨论的其他器件: TPS65994、 TPS65987
您好!
我们正在处理一个以太网到 USB3.x 应用、它使 Linux 机器通过以太网与 Android 平板电脑进行通信。
我们需要使用 LAN7800等 USB 器件控制器。 与 USB PD 控制器(例如带 DRP (电源和数据)的 TPS65994AD)相结合、将平板电脑设置为 PD 接收从设备。 在我们的电路板中、我们将使用直流/直流转换器生成5V @3A 的电压。
这个概念可行吗? 如果是、请建议使用合适的 PD 控制器。
以太网------------------------------------------------------- [USB 设备控制器 LAN7800 + TPS65994 PD 控制器(电源)------------------------------------------------------------------ Android 平板电脑(功率接收器+主机).
此致
巴拉特