This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:需要有关为 USB 主机提供电源的帮助

Guru**** 1161160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345348/tps65994ad-need-help-on-sourcing-power-to-a-usb-host

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65994TPS65987

您好!

我们正在处理一个以太网到 USB3.x 应用、它使 Linux 机器通过以太网与 Android 平板电脑进行通信。

我们需要使用 LAN7800等 USB 器件控制器。 与 USB PD 控制器(例如带 DRP (电源和数据)的 TPS65994AD)相结合、将平板电脑设置为 PD 接收从设备。 在我们的电路板中、我们将使用直流/直流转换器生成5V @3A 的电压。  

这个概念可行吗? 如果是、请建议使用合适的 PD 控制器。

以太网------------------------------------------------------- [USB 设备控制器 LAN7800 + TPS65994 PD 控制器(电源)------------------------------------------------------------------ Android 平板电脑(功率接收器+主机).

此致

巴拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、您好、

    感谢您的查询、我们已收到您的请求。 请给我们的团队一些时间来查看、我们将在接下来的几天提供回复。

    感谢您的耐心等待、帮助我们完成大量 E2E 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bharat、您好、

    感谢您联系 E2E!

    您能分享一个方框图吗?

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Kosta:

    感谢您的答复、 下图是方框图。

    此致、

    巴拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bharat、您好、

    感谢您提供此图!

    我认为此处最好使用的器件是 TPS65987、而不是 TPS65994AD。

    请注意、PD 控制器根本不接触数据线路、因此您应该没问题。 我们只能协商进入的特定 USB/ALT 模式。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Kosta:

    感谢您的信息。 我们还选择了相同的器件型号、即 TPS65987。根据您的建议、我们将注意  PD 控制器不会接触数据线。

    您是否还能建议是否有任何与德州仪器中的 LAN7800类似的特定 IC、以便我们的整个系统成为 TI 系统?

    此致、

    巴拉特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Bharat、您好、

    当然!

    很遗憾、目前为止、TI 没有任何 USB3集线器。

    谢谢!

    凯文