This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33602:与 UCD9081和 FPGA 同步时钟的 SYNC 引脚连接-设计评论

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602, UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346262/lmzm33602-sync-pin-connectivity-with-ucd9081-and-fpga-sync-clock---design-review

器件型号:LMZM33602
主题中讨论的其他器件: UCD9081

大家好!

我们在设计中使用 LMZM33602电源模块。 请查看所附原理图片段的同步连接。

 由于该引脚连接10K 下拉电阻、因此 LMZM33602默认为禁用状态。  稳压器 IC 将通过 UCD9081电源管理器 IC 驱动的3.3V 信号启用。 由 FPGA 生成的 LVCMOS (3.3V) 240KHz 时钟将通过交流耦合电容连接到 EN/SYNC 引脚。 请告知我们、原理图连接和电压电平是否适合使用 EN/SYNC 功能。 如果需要降低 UCD9081 IC 产生的电压以满足 EN 引脚的最大电压、我们还提供了电阻分压器选项、通过在 UCD 使能输出线路上放置串联电阻器。 请告诉我您对改进设计和电路工作的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来没有问题。

    此外、还有 SYNC 实现。

    您完全处于此引脚的绝对最大值范围内:VIN + 300mV、3.3Vpp 信号的振幅对于同步信号而言足够。