请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 你(们)好!
如果我想确保 关闭/禁用两个电源方向(充电/放电)、例如当模拟前端出现电池组故障时。 为此、使用什么硬件信号?
*上拉 ILIM_HIZ 以 启用 HIZ 模式?
*或使用/CE。 当我理解正确时、这不会禁用反向模式...
当充电器未激活时、对于最小的电池(静态)电流消耗、我应该使用什么电气状态? 还是 HIZ 或 CE?
感谢您的帮助。
向马里奥致以最诚挚的问候