This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:低功耗模式/安全状态

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346127/bq25756-low-power-mode-safety-state

器件型号:BQ25756

你(们)好!  

如果我想确保 关闭/禁用两个电源方向(充电/放电)、例如当模拟前端出现电池组故障时。  为此、使用什么硬件信号?

*上拉 ILIM_HIZ 以 启用 HIZ 模式?

*或使用/CE。 当我理解正确时、这不会禁用反向模式...

当充电器未激活时、对于最小的电池(静态)电流消耗、我应该使用什么电气状态? 还是 HIZ 或 CE?

感谢您的帮助。

向马里奥致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mario:

    两种模式都可以使用、但 CE 的 Q 电流将低于 HIZ 模式。 为获得最小 Q 电流、使用 CE 模式。 默认情况下、反向模式被禁用。 只要您不启用它、就必须启用它才能使用、这应该不是问题。