This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:LMG1210EVM-012

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343554/lmg1210evm-012-lmg1210evm-012

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件:LMG1210

您好!

分析 TI 的设计时我有点困惑。

我在使用 LMG1210驱动半桥电路(即使使用7.4V 锂聚合物电池作为输入)时也面临巨大的电源纹波问题。 然后我便知道该解决方案是使用陶瓷去耦。 电容器。

参考: https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf?ts = 1711689333008

在我的应用中、我需要 Vin (max) 100V、Iout (max) 5A、占空比2%至98%(假设为50%)、Fsw 1MHz、Vp (max) 100mV。 根据上面给出的等式(1)、陶瓷电容的值为12.5uF。

现在,争议始于同一 IC 的开发板: LMG1210EVM-012 (https://www.ti.com/lit/ug/snvu572/snvu572.pdf?ts = 1711691344661&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMG1210EVM-012%253FkeyMatch%253DLMG1210)

开发板要求10A 电流、fsw 1MHz (典型值-与我使用的相同)。 但开发板正在使用(C3-1uF*1||||C7  、C10 - 0.22uF*2||||C4   、C5、C12 - 0.022uF*3 )。 该组合电容器的电容值为1.1144uF。 根据给定基准的计算结果、这个值甚至还不接近于12.5uF。 有人能告诉我应该使用哪些值的陶瓷电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上发帖。 我们的一位专家将很快与您联系。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、天哪

    ! 感谢您的耐心等待、因为上周五我们的团队在放假期间不在办公室。 查看输入和输出电容器选择应用报告中的公式1、它们与负载电容器相关、其中 Iout 是稳态输出负载电流。 这在很大程度上取决于开关频率、占空比和 Vp (max)。 EVM 上预先放置的元件需要适合各种工作条件、这就是 C6未放置的原因(以及 C17和 C20)。 使用 EVM、您可以根据系统需求添加所需的电容、从而满足公式1。 Vbus 上 EVM 的等效电容为1.506uF、因为它们都是并联的。 对于您的应用、由于100mV Vp (max)要求和50%占空比下的1MHz 工作频率、12.5uF 电容是准确的。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢! 威廉·摩尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMG1210EVM-012中、C6是输入电解电容器、C17是输出电解电容器、C20是输出陶瓷电容器。

    我关心的是输入陶瓷电容器选型、即(C3+C7 + C10+C12+C4+C5)。 在我的应用中、我的输出部分可以、输入部分具有大容量电解电容器、只是在选择最小输入陶瓷电容器时有点困惑、因为输入在以1MHz 工作频率驱动电路时具有疯狂的纹波、并且上升和下降时间非常快。 我目前使用实验室工作台电源作为输入。 因此、所需的输入电容器最小值为12.5uF、还是1.1144uF 足够了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、天哪

    ! 对于您的运行条件、您将需要添加电容以实现12.5uF 的最小电容。 这应该有助于消除您在输入端看到的振铃。 对于尖锐的上升沿和下降沿、您可能也会看到过冲/下冲。

    欢迎您在此处分享您看到的波纹波的波形。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于人为错误、我放大了一些 LMG1210 IC。 我正在等待新的库存到货。 因此、我无法向您展示输入电压上发生的实际纹波。 我在第三方软件中对原理图进行了 Spice 仿真、结果非常完美。 您可以浏览我正在处理的原理图以及相同的参考资料。 原理图中缺少去耦电容器。

    我还要附加系统输出波形的录制视频。 在较高电压(>20V)下、您会注意到输出波形失真开始出现。 这是因为输入电源的噪声过大。

    原理图: https://drive.google.com/file/d/14AVw8GwC_Nxe3WnMu-t2NF9v9Fl2N4zz/view?usp=sharing

    参考: https://www.ti.com/lit/ug/slau508/slau508.pdf?ts = 17121580363 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    记录: https://drive.google.com/file/d/15sLuPdKBXymEVfCLBwZOdr9OOJ-tcZA0/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    她的阴茎在她阴道里抽出来,用手指在她的阴道里。 我曾尝试查看记录、我假设记录中有您要参考的波形。 由于某种原因,我没有看到你的文件在谷歌驱动器,虽然我确实获得访问.

    如果动力总成 HV 输入上存在当然可能影响输出纹波的过多纹波和噪声。 如果你有一张图片或 pdf 的波形,你可以附加我可以审查,而 William 在外面。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的下一版 PCB 和 BOM 即将推出、可能需要15-20天。 如果问题仍然出在同样位于该电路板上的正确去耦陶瓷电容器方面、我会带图片回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh、

    感谢您的更新。 正如我之前提到的、William 将在周末之后回到办公室、在您验证新电路板布局布线和波形时、我们可以解决任何问题。

    此致、