This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:具有两个33欧姆电阻器、采用0402封装的 TPS23754编程分类电阻器

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343535/tps23754-tps23754-program-classification-resistor-with-two-33-ohms-with-0402-package

器件型号:TPS23754

您好!

我们在 POE+设计中使用了 TPS23754 POE 接口和 DC 到 DC 控制器 IC。

我们已将两个0402封装电阻器从 CLS 引脚连接到 VSS。 该电阻器的值为50欧姆和15欧姆。  

流经这两个电阻器的程序分类电流为2.5V/65欧姆、即38.4mA。 在50欧姆范围内的计算功率为71mW、在15欧姆范围内的计算功率为22mW。

采用0402封装的50ohm 电阻器中的功率耗散为 71mW、高于0402封装电阻器的原始功率瓦数62.5mW。  

为了降低0402封装电阻器的功率损耗、我想在 CLS 引脚到 VSS 之间使用33欧姆+ 33欧姆。  

在这种情况下、程序分级电流为2.5V / 66欧姆= 37.8mA、小于下面 pic 中所示的最小电流。  

使用两个33欧姆0402封装电阻器、程序分级期间的功耗为47.3mW、低于0402封装电阻器的62.5mW。

在我的 POE+设计中、是否可以在 CLS 引脚和 VSS 之间使用33欧姆(0402封装)+ 33欧姆(0402封装)电阻器?

此致、

麒麟冲浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    由于假期、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的联系!

    您的问题将在 本 周五回复。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    感谢您的耐心等待。

    通过查看802.3 BT 标准、PD 的4类特征电流为36 - 44 mA。 除了 CLS 电流之外、泄漏电流也将添加到特征 电流中。 通常、66欧姆的电阻应该可以正常工作。  

     

    此致、

    帝昂