您好!
我们在 POE+设计中使用了 TPS23754 POE 接口和 DC 到 DC 控制器 IC。
我们已将两个0402封装电阻器从 CLS 引脚连接到 VSS。 该电阻器的值为50欧姆和15欧姆。
流经这两个电阻器的程序分类电流为2.5V/65欧姆、即38.4mA。 在50欧姆范围内的计算功率为71mW、在15欧姆范围内的计算功率为22mW。
采用0402封装的50ohm 电阻器中的功率耗散为 71mW、高于0402封装电阻器的原始功率瓦数62.5mW。
为了降低0402封装电阻器的功率损耗、我想在 CLS 引脚到 VSS 之间使用33欧姆+ 33欧姆。
在这种情况下、程序分级电流为2.5V / 66欧姆= 37.8mA、小于下面 pic 中所示的最小电流。
使用两个33欧姆0402封装电阻器、程序分级期间的功耗为47.3mW、低于0402封装电阻器的62.5mW。
在我的 POE+设计中、是否可以在 CLS 引脚和 VSS 之间使用33欧姆(0402封装)+ 33欧姆(0402封装)电阻器?

此致、
麒麟冲浪