主题中讨论的其他器件:BQ25756、 TPS25751
您好!
我想确认该器件是否能够通过 PPHV 路径拉电流和灌电流。

从该表中、它似乎通过 PPHV 提供电流、但通过 PP_5V 提供电压。
但这张图片似乎显示它是可能的:

我使用的是 BQ25756、并且我想通过相同的路径以20V 进行灌电流和拉电流。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sebastien:
对于任何新开发、请使用 TPS25751。 此外、TPS25750不支持 BQ25756、因此如果要将 TPS25751与 BQ25756配对、则需要使用 TPS25751。
对于 TPS25750、需要通过 PP5V 提供5V 电源合约。 PPHV 可用于提供更高的电压合约(9、15、20等)。 因此、要回答您的问题、是的、PPHV 可用于拉电流和灌电流、但5V 拉电流协议(PDO1) 必须 经由 PP5V。
使用 TPS25751时、无需通过 PP5V 提供5V 电源合约。 该器件可配置为通过任一电源路径(PP5V/PPHV)提供5V 电源合约。
谢谢。此致、
克里斯