This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:双向用法说明

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343410/tps25750-bidirectional-usage-clarification

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25756TPS25751

您好!

我想确认该器件是否能够通过 PPHV 路径拉电流和灌电流。

从该表中、它似乎通过 PPHV 提供电流、但通过 PP_5V 提供电压。  

但这张图片似乎显示它是可能的:

我使用的是 BQ25756、并且我想通过相同的路径以20V 进行灌电流和拉电流。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    对于任何新开发、请使用 TPS25751。 此外、TPS25750不支持 BQ25756、因此如果要将 TPS25751与 BQ25756配对、则需要使用 TPS25751。

    对于 TPS25750、需要通过 PP5V 提供5V 电源合约。 PPHV 可用于提供更高的电压合约(9、15、20等)。 因此、要回答您的问题、是的、PPHV 可用于拉电流和灌电流、但5V 拉电流协议(PDO1)  必须  经由 PP5V。

    使用 TPS25751时、无需通过 PP5V 提供5V 电源合约。 该器件可配置为通过任一电源路径(PP5V/PPHV)提供5V 电源合约。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助、5751仍在原型阶段。 它似乎非常适合我的应用、但评估模块和器件库存不足。 然后、我将尝试找到销售人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好、您知道这款器件和 EVM 是否可以订购吗?我无法从经销商那里获得解答、经销商似乎不支持预量产器件。 该商品在 TI 网站上显示为非库存、但很难判断它们是否会很快恢复供货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:

    该器件最近已完成 RTM、应在未来几周内推出。

    谢谢。此致、

    克里斯