This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5085, LM25148, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346304/lm5085-lm5085

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: LM25148LM5148、LM5146

大家好、我在选择降压转换器 IC 时需要帮助、以满足以下设计要求。 输入= 10至60V 输出= 8.4、12.4、16.8V (可能使用 FB 电阻器)输出电流= 10A 我也需要 Webench 或 EVM 中的相关参考设计帮助 我查看了 LM5085、但 webench 不能满足这些要求。 EVM 也没有类似的规格。
尺寸非常重要、因此我需要低 BOM 数目。

但我对 EVM 设计有疑问。
是否建议遵循 EVM 设计并根据上述需求进行更改? 如果是、那么对于 FB 电阻器以外的上述要求、我应该重点关注哪些特定元件。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果您需要输出电压高于和低于输入电压、则需要使用降压/升压转换器。  我会将您的查询重新分配至正确的产品系列、他们可以建议使用不同的器件、因为此器件将不起作用。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要升压。

    输入将始终高于输出。

    例如、对于16.8V、它将为20V 或更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali  

    16.8V * 10A = 168W。 如果没有特殊的冷却方法、这种功率/电流水平对于非同步降压转换器来说是过大的。  

    您将需要一个大散热器和/或一个额外的冷却风扇、以便在使用非同步降压转换器时实现这一目标。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@EricLee

    您还建议我采用什么其他解决方案?
     我还使用 LM25148设计了另一种电路板、以 产生15A 电流、这可能是同步降压转换器。
    您能建议使用 BOM 数量极少的同步降压转换器吗?

    这是我希望设计的小尺寸器件。
    直流/直

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    根据板的尺寸、如果最大输入电压低于42V、LM25148 (同步降压)是不错的选择。 该器件以更低的成本提供更高的性能。  

    如果您对该 LM25148器件有疑问、请创建新帖子。 谢谢。  

    -EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、
    我不想使用 LM25148进行设计。 我说过、我已经用它设计了板。 现在、我需要至少高达60V 的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    我们还拥有 LM5148、它可以处理高达80V 的  https://www.ti.com/product/LM5148 

    -EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有可供其使用的参考设计或 WEbench 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali

    我想我们不必这样做。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何其他芯片、例如5146或类似类别的芯片、情况如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ali  

    LM5146可以处理高达100V 的电压。

    -EL