Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5085, LM25148, LM5148
主题中讨论的其他器件: LM25148、 LM5148、LM5146
大家好、我在选择降压转换器 IC 时需要帮助、以满足以下设计要求。 输入= 10至60V 输出= 8.4、12.4、16.8V (可能使用 FB 电阻器)输出电流= 10A 我也需要 Webench 或 EVM 中的相关参考设计帮助 我查看了 LM5085、但 webench 不能满足这些要求。 EVM 也没有类似的规格。
尺寸非常重要、因此我需要低 BOM 数目。
但我对 EVM 设计有疑问。
是否建议遵循 EVM 设计并根据上述需求进行更改? 如果是、那么对于 FB 电阻器以外的上述要求、我应该重点关注哪些特定元件。
谢谢