您好!
为了测试 TPS25751的拉电流角色、我们 使用了 iPhone、华为荣誉等手机。 似乎 TPS25751 与其中一些引脚不兼容、发生了一些问题。 您可以帮助分析一下吗?
此外、相关的 TPS25751寄存器数据读取如下所示:
(1) MCU 检测到 I2C INT 时、延迟约500ms;
(2)读取0x03、0x14、0x1A、0x3F、0x40、 0x34、0x35寄存器;
(3)将所有1写入0x18、以清除 I2C INT;
相关 I2C 数据如下所示:
e2e.ti.com/.../20240314_5F00_TPS25751_5F00_I2C_5F00_RegisterCapture.zip
(注意:您可以下载该软件以查看以下文件:
)
1.iPhone15 Promax
建立 PD 合约的第一次尝试似乎是有效的、但随后发生了 PD 硬复位。 它会重复此过程、无法建立稳定的充电过程。
2.华为荣誉
和上面的 iPhone 一样。
3.小米·雷迪米 K40
同样的问题、但在这个问题之后、充电过程是稳定的。