This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:用作供电方时的一些问题

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM, BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336626/tps25751-some-issue-when-used-as-source

器件型号:TPS25751

您好!

为了测试 TPS25751的拉电流角色、我们 使用了 iPhone、华为荣誉等手机。 似乎 TPS25751  与其中一些引脚不兼容、发生了一些问题。 您可以帮助分析一下吗?

此外、相关的 TPS25751寄存器数据读取如下所示:

(1) MCU 检测到 I2C INT 时、延迟约500ms;

(2)读取0x03、0x14、0x1A、0x3F、0x40、 0x34、0x35寄存器;

(3)将所有1写入0x18、以清除 I2C INT;

相关 I2C 数据如下所示:

e2e.ti.com/.../20240314_5F00_TPS25751_5F00_I2C_5F00_RegisterCapture.zip

(注意:您可以下载该软件以查看以下文件:

https://www.qdkingst.com/en

)

1.iPhone15 Promax

建立 PD 合约的第一次尝试似乎是有效的、但随后发生了 PD 硬复位。 它会重复此过程、无法建立稳定的充电过程。

2.华为荣誉

和上面的 iPhone 一样。

3.小米·雷迪米 K40

同样的问题、但在这个问题之后、充电过程是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果可能、您是否还能提供行为的 PD 日志?

    您是否还能共享用于初始配置 TPS25751的.json?

    您正在使用哪些拉电流功率级别? (预期达到电压/电流合约)

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果可能,您还能提供有关该行为的 PD 日志吗?

    如何导出 PD 日志? 我在 TPS25751的用户手册和 TRM 中找不到。

    您是否还可以共享用于初始配置 TPS25751的.json?

    e2e.ti.com/.../USBCPD_5F00_config_5F00_V0.1_5F00_20240312.zip

    好的、 .json 在上面进行了附加。

    您使用的电源功率级别是多少? (预期电压/电流合约)

    这是否意味着寄存器0x32配置? 上面的.json 中使用了以下内容:

    拉电流 PDO 1:5V 3A

    拉电流 PDO 2:9V 3A

    拉电流 PDO 3:15V 3A

    拉电流 PDO 4:20V 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您如何测试? 这是定制硬件还是与 TPS25751EVM 一起使用?

    如何导出 PD 日志? 我在 TPS25751的用户手册和 TRM 中找不到。

    TPS25751不会生成 PD 日志。 USB-CCx 使用 Type-C PD 引脚进行通信、并且有第三方"CCx PD 分析仪"可用于在 PD 日志中记录消息。 日志将告诉我们哪一端硬重置、并提供有关连接状态的更多信息。

    请尝试使用随附的 json。 我更新了某个可能导致不同手机出现问题的寄存器值。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6175.USBCPD_5F00_config_5F00_AW_5F00_V0.json

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您如何测试? 这是定制硬件还是带有 TPS25751EVM?

    我们使用上一主题中提到的定制硬件进行测试。 我们手头有 TPS25751EVM 电路板、但电路板无法正常启动、而且到目前为止我们尚未修复此问题。

    顺便说一下、当 PD 用作接收设备时、以及当20V、3.35A PD 适配器连接到 Type-C 时、我们的定制硬件是正常的。

    TPS25751未生成 PD 日志。 USB-CCx 使用 Type-C PD 引脚进行通信、并且有第三方"CCx PD 分析仪"可用于在 PD 日志中记录消息。 日志将告诉我们哪一端是硬重置的、并提供有关连接状态的更多信息。

    感谢您的详细解释。 我们使用 Kingst 逻辑分析仪捕获 PD 日志。

    e2e.ti.com/.../20240318_5F00_TPS25751_5F00_IssueDataCapture.zip

    我通过以下步骤尝试了附加的 json:

    (1)打开 USBPD 应用程序自定义工具、并导入您提供的 json;

    (2)导出并生成.c 格式的完整闪存二进制文件;

    (3)更新客户项目的二进制数据并更新 EEPROM;

    这一问题似乎仍未解决。 以下是相关的 PD 日志:

    e2e.ti.com/.../20240318_5F00_TIConfigure_5F00_TPS25751_5F00_IssueDataCapture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢您提供的信息、给我一天时间进行回顾、然后再给您回复。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很抱歉耽误你的时间。

    我在使用 Kingst 工具时遇到了一些困难。 是否有方法可以导出 PD 日志或 csv 或测试文件、从而更容易解码?

    此外、通道3和5连接到了什么?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    Kingst 文件的语言已更改、您可以 重试以打开这些文件。 还会输出并附加.csv 格式的日志。

    I2C 的 Kingst 配置为:

    PD 的 Kingst 配置为:

    可以看到解码的结果:

    我的配置数据:

    e2e.ti.com/.../20240318_5F00_DataCapture.zip

    配置数据:

    e2e.ti.com/.../20240318_5F00_TIConfig_5F00_DataCapture.zip

    此外,频道3和频道5连接到什么?

    通道1:我的 MCU 和 PD 的 I2Ct_SDA 之间的 I2C 的 SDA  

    通道2:我的 MCU 和 PD 的 I2Ct_SCL 之间 I2C 的 SCL  

    通道3:我的 MCU 和 PD 的 I2Ct_IRQ 之间 I2C 的 I2C INT

    通道4: USBC1_CC2

    通道5: USBC1_CC1

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Alex、我将查看 PD 日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    查看 PD 日志、您能否获得有关当时 VBUS 电压和电流的一些附加信息? 我们也看到了类似的行为、即接收端消耗过多功率、VBUS 电压由于过流而下降、使 PD 合约复位并导致恒定重启行为。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的、给我留出一天的时间来预定实验资源并捕获数据。

    BTW,这个问题可以重复使用手机,如 iPhone 在你身边?  这是否是 TPS25751芯片开发团队的一个已知问题? 我知道 TPS25751处于 预发布状态、  我想知道 TI 是否使用了 TPS25751作为源来测试 手机等不同接收设备。

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们使用了另一部手机 谷歌像素4,仍然是相同的问题。 其 VBUS 电压和电流如下:

    Kingst 逻辑分析仪的相关数据如下所示、请注意、PD 数据似乎更改为在通道5上显示、即 USBC1_CC1:

    e2e.ti.com/.../0407.20240327_5F00_GooglePixel4_5F00_DataCapture.zip

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    电流消耗尖峰似乎是导致 VBUS 电压下降的原因、消耗了多少电流、比例似乎以伏特为单位。

    您是否在 PP5V 或 VBUS 上看到此压降?

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    这里是500mA 单个单元、您可以看到以下内容作为参考、峰值电流约为600mA:

    您看到 PP5V 或 VBUS 上的此压降吗?

    你的意思是绿线在柑橘吗? 好像  VBUS 上有压降。 是导致此问题的原因吗? 那么、我们应该如何解决该问题呢?

    BTW,是否可以通过在您身边使用手机(如 iPhone)重复出现此问题?  这是否是 TPS25751芯片开发团队的一个已知问题? 我知道 TPS25751处于 预发布状态、  我想知道 TI 是否使用 TPS25751作为源来测试手机等不同接收设备。

    您能对此帖子做出回应吗? 谢谢。

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您的意思是绿色线吗? 好像  VBUS 上有压降。 是导致此问题的原因吗? 那么我们应该如何解决这个问题?

    是的、这可能是问题的原因、如果 VBUS 电压下降得过低、PD 协商将停止并复位。 您能否在同一示波器捕获上测量 PP5V 电压、看看该电压是否等于 VBUS 电压?

    直流/直流供电的 PP5V 设计用于处理多大的功率?

    我们首先需要确定 VBUS 电压下降的原因、然后才能解决该问题。 它可能与5V 直流/直流有关、也可能是电源路径的问题。

    [quote userid="592244" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336626/tps25751-some-issue-when-used-as-source/5115949 #5115949
    BTW,这个问题可以重复使用手机,如 iPhone 在你身边?  这是否是 TPS25751芯片开发团队的一个已知问题? 我知道 TPS25751处于 预发布状态、  我想知道 TI 是否使用了 TPS25751作为源来测试 手机等不同接收设备。
    [/报价]

    遗憾的是、我们没有很多 USB-C 测试电话。 我能够找到 S8、但与 EVM 配合使用时似乎没有相同的问题。 我也无法获取 Iphone15进行测试。

    这不是一个已知的问题、但我有一位同事看到过类似的问题、我们不一定知道它们是相同的。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    您能否在同一示波器捕获上测量 PP5V 电压并查看该电压是否与 VBUS 电压一致?

    好的、我们将测量相关电压、下周同一时间再见。

    BTW、您能帮助查看我们的电路设计吗? 谢谢。

    PD 是:

    直流/直流供电 PP5V 由以下方式提供:

    PPSYS 由电池提供:

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    由于假期、许多设备专家目前不在办公室。 当他们返回时、他们将研究这一点并提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field 和 Chris:

    祝您的假期愉快。

    BTW、我们找到了此问题的原因。 我们用的 PD 芯片是 TPS25751D、我没有看到"TPS25751D 有一个 可灌入电源路径的集成双向高压负载开关 PPHV"、我觉得 VBUS 只能由 PP5V 供电、如下图所示:

    然后、对于充电器 BQ25751、它具有反向模式、可 将电池提供的电力输送 到输入端(此处是用于 PD 的 PPHV)。 所以我启用了反向模式,发现我们的系统可以为手机充电,如华为荣誉。

    感谢您的建议、Chis。 另外两个需要明确的问题是:

    (1)对于 配置为供电方的 TPS25751D、TPS25751D 如何知道要选择哪个供电方(PP_5V 或 PPHV)? 即、这款芯片在哪些情况下会使用 PPHV? 那么、  该芯片在哪些情况下会使用 PP_5V?

    (2)芯片出现需要一些时间才能正常工作、对吧? 确切的时间是什么? 我们在调试中发现、如果在 MCU 检测到 I2Ct_IRQ 时直接清除 I2C1 (0x18H)的寄存器中断、该芯片会在 I2Ct_IRQ 上产生一个或多个中断 。 这就是我们在问题中使用500ms 延迟的原因、它对于我们的系统来说很慢。

    您好!

    为了测试 TPS25751的拉电流角色、我们 使用了 iPhone、华为荣誉等手机。 似乎 TPS25751  与其中一些引脚不兼容、发生了一些问题。 您可以帮助分析一下吗?

    此外、相关的 TPS25751寄存器数据读取如下所示:

    (1) MCU 检测到 I2C INT 时、延迟约500ms;

    (2)读取0x03、0x14、0x1A、0x3F、0x40、 0x34、0x35寄存器;

    [/报价]

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    BTW、我们找到了此问题的原因。 我们用的 PD 芯片是 TPS25751D、我没有看到"TPS25751D 有一个 可灌入电源路径的集成双向高压负载开关 PPHV"、我觉得 VBUS 只能由 PP5V 供电、如下图所示:

    然后、对于充电器 BQ25751、它具有反向模式、可 将电池提供的电力输送 到输入端(此处是用于 PD 的 PPHV)。 所以我启用了反向模式,发现我们的系统可以为手机充电,如华为荣誉。

    [/报价]

    很高兴听到这个消息! 我主要为 USB-C PD 器件提供支持、因此我建议与 BQ 团队联系、以解答 BQ 特定的问题。

    (1)对于 配置为供电方的 TPS25751D、TPS25751D 如何知道要选择哪个供电方(PP_5V 或 PPHV)? 即、这款芯片在哪些情况下会使用 PPHV? 而  在哪些情况下、此芯片会使用 PP_5V 替代?

    您将指定 json/固件中的路径。 如果您选择 Advanced Config、然后转至"Transmit Source Capabilities (发送供电方能力)"寄存器中的"Source_PDO_1"、则可以为 PDO1选择 PP1 (PP5V)或 PP3 (PPHV)的电源路径。

    (2)芯片在发生某种情况时需要一些时间才能工作,对吗? 确切的时间是什么? 我们在调试中发现、如果在 MCU 检测到 I2Ct_IRQ 时直接清除 I2C1 (0x18H)的寄存器中断、该芯片会在 I2Ct_IRQ 上产生一个或多个中断 。 这就是为什么我们在问题中使用了500毫秒的延迟、而且对于我们的系统来说、延迟很慢。

    触发了哪些中断、你处理过它们、然后清除它们、或者只是清除了而不进行处理? 我不熟悉这个延迟问题。

    谢谢。此致、

    克里斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果您选择 Advanced Config,然后转至"Transmit Source Capabilities (传输供电方能力)"寄存器中的"Source_PDO_1",则可以为 PDO1选择电源路径为 PP1 (PP5V)或 PP3 (PPHV)[/QUO]

    明白。 因此

    (1)  PP5V 和 PPHV 有哪些优点和缺点?

    (2)工具中的拉电流 PDO 2等其他 PDO 的默认值配置为 PP3、它们可以使用 PP1吗? 即、PP5V 是否可以提供9V、15V 甚至20V 等更高的电压?

    您触发了哪些中断并进行了处理,然后清除它们,或者只是清除而不进行处理? 我不熟悉此延迟问题。

    我们目前没有要等待和处理的特定中断。 我们的 MCU 仅监控  I2Ct_IRQ 的下降沿、如果有、我们的 MCU 将读取 Reg0x14 (I2C1的中断事件)以检查 触发了哪些中断、然后读取 Reg0x1A (如果有更新的状态)、Reg0x24 (如果有更新的电源状态)、等等。 然后、通过将所有1写入0x18来清除 I2C INT。

    假设没有上面提到的500ms 等延迟、我们通过 Kingst 捕获了 I2C 数据:

    (1) I2Ct_IRQ 上的第一个下降沿

    I2C1寄存器(0x14h)的中断事件: 3_Plug Insert 或 Removal、24_Power Status 更新、26_Status 更新为1;

    (2)  I2Ct_IRQ 上的第二个下降沿

    I2C1寄存器(0x14h)的中断事件: 21_USB 主机不再存在、26_Status 更新为1;

    (3)  I2Ct_IRQ 上的第三个下降沿

    I2C1寄存器(0x14h)的中断事件: 12_New Contract 作为消费类、24_Power Status Update、26_Status Update 设置为1;

    所以我认为 当某件事情发生的时候、芯片需要一段时间才能完成它的全部工作。 那么、 I2C1寄存器(0x14h)的哪个中断事件中断应该由我们的 MCU 等待并清除0x18?  12_作为消费者的新合同和作为提供商的13_新合同似乎不是一个好选择、因为  在某些情况下它们不会被触发。

    或者我们的 MCU 应该延迟 一段时间以等待 TPS25751?

    谢谢。此致、

    亚历克斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    (1)  PP5V 和 PPHV 有哪些优点和缺点?

    大多数电源应用都需要在 PP5V 下使用5V 电源、但通过将5V 电源路径从 PP5V 移到 PPHV、您可以消除对 PP5V 下直流/直流转换器的更高电流/功率要求。  

    (2)工具中的其他 PDO (例如 Source PDO 2)的默认值配置为 PP3,他们是否可以使用 PP1? 即、PP5V 能否提供9V、15V 甚至20V 等更高电压?

    否 PP5V 仅用于5V 电源、如上所述、出于其他原因、PP5V 需要5V 总线、而不仅仅是提供5V 电源。


    如果您不想实际处理这些中断事件、我建议在生成工程时在 App Config 中删除中断屏蔽。 我不知道是否有适当的"时序"可以延迟、因为如果您不需要处理中断、可以屏蔽中断、只需将其删除即可。

    其中一些事件应该会触发、因此如何处理这些事件实际上由您来决定。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的、明白了。 非常感谢您的详细解释。

    另一个基本问题:

    对于 Int_Event 接收器 转换 已完成的情况、是否可以在某些不支持的终端设备连接到 Type-C 时触发 PD?

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对于 Int_Event 接收器 转换 已完成,如果某些不支持 PD 的终端设备连接到 Type-C,是否会触发该设备?

    否、中断仅适用于 PD 合约。 非 PD 合同不使用所述的 CC 消息。 (接受、请求、PS_RDY 消息)。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    好的。 BTW、  下周我将执行另一个任务、继续在定制硬件上测试 TPS25751。 如果您一直未解决、我将继续使用该主题发布 TPS25751相关问题。  非常感谢。

    谢谢。此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    Chris 目前不在办公室、明天会回来(2008年4月)。 有关 TPS25751的其他问题、请打开一个新主题、以便我们进行更好的跟踪、 您可以将此帖子链接到一个新的 e2e 主题作为参考、谢谢!  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林