请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74502 您好!
如果需要进行高电流控制、并联 MOSFET 的注意事项有哪些? 在这种情况下、我会使用共同来源 B2B 配置。 我希望在12伏系统中控制100A、具有未抑制的负载突降保护功能。 如果您有有关特定 FET 的建议、那将非常感谢。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.