This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:并联 FET's

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346006/lm74502-paralleling-fet-s

器件型号:LM74502

您好!

如果需要进行高电流控制、并联 MOSFET 的注意事项有哪些? 在这种情况下、我会使用共同来源 B2B 配置。 我希望在12伏系统中控制100A、具有未抑制的负载突降保护功能。 如果您有有关特定 FET 的建议、那将非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Supira、

    并联 FET 时、导通时间将增加、因为您还需要增大电荷泵电容。 由于电荷泵电容更大、因此需要一些时间才能达到特定的阈值(6.6V)。

    此外、您可以在每个 FET 栅极添加~5-10欧姆的栅极电阻器以抑制寄生产生的振荡。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的答复。 在我的应用中、响应时间不是问题。 第二个问题-对于12伏系统、最大电压应该作为设计约束条件是多少? ISO 脉冲测试表明最大电压介于79和102伏之间。 由于系统为24伏、LM74502的数据表中使用了200伏。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Supira、

    如果您需要设计12V 系统来 抑制负载突降、那么它仅为35V。 对于未抑制的102V 情况、您需要考虑 数据表中的图9-8等配置。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!