This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:IS Ton-MIN 与开关频率相关

Guru**** 1136410 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343726/lm51231-q1-is-ton-min-related-to-switching-frequency

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

产品说明书中的 TON-MIN、最小可控导通时间为14 ~50ns、当 RT = 9.09 kΩ 时、 开关频率= 2200kHz

我的问题是:如果  开关频率= 500kHz、  Ton-min 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongfei:

    感谢您通过 e2e 联系我们。


    目前我们的团队正在度假。
    我们将在下周中旬与您讨论。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yongfei:

    "测试条件"列仅说明在哪种条件下、在 ATE 测试仪上验证了某个参数。
    这并不意味着该参数预计会变化。
    如果需要更改、您通常会在两行或多行中找到不同的示例。

    由于最短导通时间对于短周期时间更为关键、因此在高开关频率下进行了测试。

    但这个最短可控导通时间无论如何不会告诉您很多、因为它只会在极端情况下发生(甚至可能是错误情况)。
    在常规运行期间、它通常与器件内部的其他传播延迟相加、因此您通常会看到 FET 驱动器输出引脚的导通时间更长。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致、
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     哈利、您好!

    感谢您的专业回复。 对不起、我仍然无法确认不同频率下 TON-MIN 的值、例如 foo、500kHz。 在 LM51231中、TON-MIN 是否与 RT 值无关?  或类似于 LM5155? ,如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Yongfei:

    LM51231与 LM5155大不相同。

    TON-MIN 时间与 RT 值无关。

    但是、正如我说过的、在常规运行期间、您将看到更长的导通时间、处于70ns 或更长的范围内、因为其他内部传播延迟将相加。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利