主题中讨论的其他器件:LM5155
产品说明书中的 TON-MIN、最小可控导通时间为14 ~50ns、当 RT = 9.09 kΩ 时、 开关频率= 2200kHz
我的问题是:如果 开关频率= 500kHz、 Ton-min 是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
产品说明书中的 TON-MIN、最小可控导通时间为14 ~50ns、当 RT = 9.09 kΩ 时、 开关频率= 2200kHz
我的问题是:如果 开关频率= 500kHz、 Ton-min 是多少?
尊敬的 Yongfei:
"测试条件"列仅说明在哪种条件下、在 ATE 测试仪上验证了某个参数。
这并不意味着该参数预计会变化。
如果需要更改、您通常会在两行或多行中找到不同的示例。
由于最短导通时间对于短周期时间更为关键、因此在高开关频率下进行了测试。
但这个最短可控导通时间无论如何不会告诉您很多、因为它只会在极端情况下发生(甚至可能是错误情况)。
在常规运行期间、它通常与器件内部的其他传播延迟相加、因此您通常会看到 FET 驱动器输出引脚的导通时间更长。
此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。
此致、
哈利
尊敬的 Yongfei:
LM51231与 LM5155大不相同。
TON-MIN 时间与 RT 值无关。
但是、正如我说过的、在常规运行期间、您将看到更长的导通时间、处于70ns 或更长的范围内、因为其他内部传播延迟将相加。
此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。
此致
哈利