This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827 FP6385:查找 TI 引脚对引脚(P2P)

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344484/tps62827-fp6385-looking-for-ti-pin-to-pin-p2p

器件型号:TPS53915TPS62827

你好

   我们发现 Novatek EVB 使用 生成0.95V 电压的 TPS53915直流/直流转换器。

我们的一个门板使用 FITPOWER 解决方案:FP6385、

但性能不好,是否有任何引脚对引脚解决方案(SOT23)?  

e2e.ti.com/.../FP6385_2D00_1.1_2D00_OCT_2D00_2021-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 ti 交叉参考工具时、 我得到以下建议 TPS62827DMQR 和 TLV62595DMQR  

    TPSCross参考搜索| TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们的 PCB 已发射出来、因此我们需要一种引脚对引脚解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子的标题为"TPS53915:查找另一个可生成0.95V 电压的直流/直流解决方案"、但您需要一个与 FP6385引脚对引脚的引脚。  

    TPS53915是具有 PMBus 的4.5x3.5 12A 器件和 FP6385 Sot-23 3.5A 器件。

    我将更改主题行、以便我们的低电流器件专家可以提供帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV62569PDDCR 与 FP6385是 P2P。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

      器件的电流是否是 P2P 解决方案的最高电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  此封装中没有3A 或4A。

    克里斯