请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53915TPS62827你好
我们发现 Novatek EVB 使用 生成0.95V 电压的 TPS53915直流/直流转换器。
我们的一个门板使用 FITPOWER 解决方案:FP6385、
但性能不好,是否有任何引脚对引脚解决方案(SOT23)?
e2e.ti.com/.../FP6385_2D00_1.1_2D00_OCT_2D00_2021-_2800_1_2900_.pdf