This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:IC 底部的焊接电阻器能否完全隔离?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345120/tpsm83100-can-solder-resist-on-the-bottom-of-ic-completely-isolate

器件型号:TPSM83100

大家好、

1.这个标志是什么意思? 我的客户不知道这个标记是什么意思。 在我的理解中、TPSM83100上的电极凹陷、为0.08mm。

2. IC 底部的阻焊剂是否完全隔离? 如果是、您能告诉我原因吗? 我们假设下图中的深绿色部分是阻焊剂。  

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto:

    我需要与我们的专家内部讨论、因为我们将在本 周四和周五度假、请预计我们的回复会延迟。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    谢谢你的答复。 我期待您的答复。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan-San、

    有更新吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto:

    我正在与我们的 PE 进行核实、今天将向您提供反馈。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamamoto:

    对于您的第一个问题、这意味着与底板的最大高度偏差为0.08mm。

    关于第二个问题、我想说 IC 底部的焊接电阻连接在一起、没有隔离。 是的、深绿色器件是阻焊剂。

    此致

    陶氏