请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM83100 大家好、
1.这个标志是什么意思? 我的客户不知道这个标记是什么意思。 在我的理解中、TPSM83100上的电极凹陷、为0.08mm。

2. IC 底部的阻焊剂是否完全隔离? 如果是、您能告诉我原因吗? 我们假设下图中的深绿色部分是阻焊剂。

此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.