This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:具有灵活调光功能的 PWM 脉宽和迟滞效应

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346089/tps922052-pwm-pulse-width-and-hysteresis-effect-with-flexible-dimming

器件型号:TPS922052

我已根据 TPS922052构建并测试以下电路。 我使用了一个和我分享的草稿工具来计算一些值、然后查看评估原理图以了解更多信息。 我将芯片置于灵活调光模式、然后结合模拟调光和 PWM 调光(主要是低端的 PWM、主要是高端的模拟)来提高调光比。

我为 DIM 和 ADIM 都将 PWM 配置为4kHz/10位(例如 ADIM 只有8位分辨率、但这不应考虑在内)。

我看到的奇怪现象是、在最黑暗的一端、我会观察到迟滞行为、此时我可以非常平滑地调暗至0、但当变暗时、直到我的调光 PWM 达到2-3微秒的脉冲宽度、才会不会产生光线。 我已经在一系列 PWM 频率下测试了这一点、时间非常一致、直到我点击2-3微秒的脉冲、现在是暗的。 在此期间、ADIM 占空比保持在15%。

请注意、一旦我达到该值、我就可以将脉冲宽度减小到500ns、并产生(调光器)光。 考虑到芯片规定的 150ns 脉冲宽度最小值、这是合理的。 总之、在向下计数时、非常平稳;在从零向上计数时、没有输出、直到达到2-3 us PWM、然后非常平稳。

我曾尝试移除 C8、C9和 C10、以防这些器件对窄脉冲宽度产生影响、但这样未产生任何影响。

第二个问题是关于完全关闭灯。 当 PWM 和 ADIM 都发送0占空比信号时、输出端仍然有一点亮。 请注意、我根据我在这里阅读的建议从评估版本中提升了 R7/R8、但这似乎没有达到诀窍。 我使用的 LED 为18V/LED 500mA、如果这发挥了作用。

任何建议都非常感激、芯片外观也比较好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    我因中国清明节而不在办公室。 我将在这个星期日给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    关于"迟滞效应"的问题、请参阅 数据表中的第8.3.4节"内部软启动"。  请注意、 EN/PWM 输入引脚上需要多个5 μs 才能启用器件。

    对于"轻关闭"问题、可以尝试将一个高阻值电阻器与 LED 并联来分流泄漏电流。 请参阅此 E2E 主题

    顺便说一下、不需要 C8 (2.2uF)。 通常、100nF 去耦电容应靠近 CSn 和 CSP 引脚放置。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我开始想知道这是否与关断/软启动有关。 这就是说、如果 EN/PWM 变为0%、即使我将 ADIM 保持在15%的占空比、芯片也会关闭、需要进行软启动、然后再次选择模式?

    我将移除2.2uF 电容、并使用电阻器并联进行更多测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、在尝试了更多之后、我仍然感到困惑。 让我更明确地说明我在做什么。

    启动

    "EN/PWM 引脚必须在 VCC 上升到 VIN_UVLO 以上后保持高电平超过5 μs。  在这种情况下、如果使用1-μF VCC VIN_MIN、建议在 VIN 上升到 VIN_MIN 以上后等待1ms 以启动调光模式。"

    ADIM/HD:0%、PWM/EN:100%、等待1ms、关闭 PWM/EN。

    "您需要将1.5%占空比、10kHz PWM 输入到 ADIM/HD 引脚至少4个周期。"

    ADIM/HD:1.5%占空比、10kHz 频率、500us、关闭 ADIM/HD。

    "启动现已完成"

    测试

    将 PWM 配置为500Hz、10位分辨率。

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN:10/1024占空比(1%)-> LED 亮起。

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 1/1024占空比(0.1%)-> LED 调制。

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 0/1024 DUTY (0%)-> LED 关闭(不完全是因为我没有串联电阻)

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 1/1024 占空比(0.1%)-> LED 保持熄灭 (这就是问题)

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 2/1024 占空比(0.2%)-> LED 亮起至0.2%亮度

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 1/1024 占空比(0.1%)-> LED DIMS  (在减小占空比时有效)

    请告诉我、我是否可以进一步澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    所以为了澄清一下、如果 EN/PWM 变为0%、即使我将 ADIM 保持在15%的占空比、芯片也会关闭、我需要执行软启动并再次选择模式?

    将 EN/PWM 引脚保持在低电平超过 t_pwm_in_off (有关该参数、请参阅数据表中的第7.5节"电气特性")一段时间将禁用器件。 对于下一次的电流输出、您需要启用芯片并再次选择模式。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    "您需要将1.5%占空比、10kHz PWM 输入到 ADIM/HD 引脚至少4个周期。"

    ADIM/HD:1.5%占空比、10kHz 频率、500us、关闭 ADIM/HD。

    [/报价]

    除非需要加速软启动、否则不需要执行此操作。 我想您已经阅读过有关该 常见问题解答的内容。

    将 PWM 配置为500Hz、10位分辨率。

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN:10/1024占空比(1%)-> LED 亮起。

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 1/1024占空比(0.1%)-> LED 调制。

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 0/1024 DUTY (0%)-> LED 关闭(不完全是因为我没有串联电阻)

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 1/1024 占空比(0.1%)-> LED 保持熄灭 (这就是问题)

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 2/1024 占空比(0.2%)-> LED 亮起至0.2%亮度

    ADIM/HD:100/1024占空比(10%)、PWM/EN 1/1024 占空比(0.1%)-> LED DIMS  (在减小占空比时有效)

    [/报价]

    您提到的行为符合预期。 首次进入 PWM/EN = 0/1024时、将在  t_PWM_IN_OFF 一段时间后禁用该器件。  对于下一次电流输出、您需要启用芯片(EN/PWM 输入引脚上的5 μs 大于)并再次选择模式。  

    此致、

    周老师

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首次输入 PWM/EN = 0/1024时,设备将在  t_pwm_in_off 一段时间后被禁用。

    明白了。 我从0转至其他值时重新初始化芯片、现在它可以正常工作、非常感谢您的耐心和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elan:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师