我已根据 TPS922052构建并测试以下电路。 我使用了一个和我分享的草稿工具来计算一些值、然后查看评估原理图以了解更多信息。 我将芯片置于灵活调光模式、然后结合模拟调光和 PWM 调光(主要是低端的 PWM、主要是高端的模拟)来提高调光比。
我为 DIM 和 ADIM 都将 PWM 配置为4kHz/10位(例如 ADIM 只有8位分辨率、但这不应考虑在内)。
我看到的奇怪现象是、在最黑暗的一端、我会观察到迟滞行为、此时我可以非常平滑地调暗至0、但当变暗时、直到我的调光 PWM 达到2-3微秒的脉冲宽度、才会不会产生光线。 我已经在一系列 PWM 频率下测试了这一点、时间非常一致、直到我点击2-3微秒的脉冲、现在是暗的。 在此期间、ADIM 占空比保持在15%。
请注意、一旦我达到该值、我就可以将脉冲宽度减小到500ns、并产生(调光器)光。 考虑到芯片规定的 150ns 脉冲宽度最小值、这是合理的。 总之、在向下计数时、非常平稳;在从零向上计数时、没有输出、直到达到2-3 us PWM、然后非常平稳。
我曾尝试移除 C8、C9和 C10、以防这些器件对窄脉冲宽度产生影响、但这样未产生任何影响。
第二个问题是关于完全关闭灯。 当 PWM 和 ADIM 都发送0占空比信号时、输出端仍然有一点亮。 请注意、我根据我在这里阅读的建议从评估版本中提升了 R7/R8、但这似乎没有达到诀窍。 我使用的 LED 为18V/LED 500mA、如果这发挥了作用。
任何建议都非常感激、芯片外观也比较好!