主题中讨论的其他器件:UCC28180、
您好!
将 UCC256404与 UCC28180 PFC 390V 连接后、我们会收到明显的噪声。 当 LLC 在320V 而非 PFC 390V 下无 PFC 时、系统工作正常。 即使我们仅在没有 LLC 的情况下加载 PFC、也不会出现噪声。 仅当我们同时连接 PFC 和 LLC 时、问题才会开始。 PFC VCC 将从 UCC256404的 RVCC 获取功率。 我们完成了与评估 PMP40766类似的设计 、但输出电压将为29.2V 和900W。
Pease 帮我解决这个问题。。。
此致、
Nishanth M