This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:连接 PFC 后出现可闻噪声

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342419/ucc256404-audible-noise-after-connecting-pfc

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28180

您好!

将 UCC256404与 UCC28180 PFC 390V 连接后、我们会收到明显的噪声。 当 LLC 在320V 而非 PFC 390V 下无 PFC 时、系统工作正常。 即使我们仅在没有 LLC 的情况下加载 PFC、也不会出现噪声。 仅当我们同时连接 PFC 和 LLC 时、问题才会开始。 PFC VCC 将从 UCC256404的 RVCC 获取功率。 我们完成了与评估 PMP40766类似的设计 、但输出电压将为29.2V 和900W。

Pease 帮我解决这个问题。。。

 

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    您能否共享 VCR、HS、ISNS 波形。 在什么负载下、您听到此噪声>此900W 设计的突发进入级别是多少?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    感谢您的支持...

    噪声从1A 负载开始、然后在次级侧开始。 900W 30A 满载运行45分钟后、LLC 顶部和底部 MOSFET 出现故障。 明天我们将分享 VCR、HS、ISNS asap 的波形。  

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    都将等待您的波形。 您是否对原型进行了温度测量以查看哪些损耗产生了更多的损耗?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    感谢你的评分

    是的、我进行了温度测量、但所有元件都处于< 45摄氏度的正常范围内。 一旦我们连接 PFC、只有 LLC 变压器会发出噪声、MOSFET 将在35 ~ 40分钟后发生故障。 当我们加载无 PFC 的 LLC 时不会出现问题。

    查看 VCR、HS、ISNS 的波形。 由于具有 PFC 开关噪声、所有信号都受到干扰。  

    注:

    1.运行-->波形在 DSO 运行模式下捕获。

    2.停止-->波形在 DSO 停止模式下捕获或单捕获波形捕获。  

    PFC 打开时的 HS 运行模式

    PFC 打开时的 HS 停止模式(单路)

    PFC 关闭时的 HS 运行模式

    PFC 关闭时的 HS 停止模式(单路)

    VCR 打开 PFC

    VCR 停止 (单) PFC 开启

     

    VCR 运行 PFC 关闭

    VCR 停止(单) PFC 关闭

    ISNS 运行 PFC 开启

    ISNS 停止(单路) PFC 开启

    ISNS 运行 PFC 关闭

    ISNS 停止(单路) PFC 关闭

    请检查并帮助我解决这个问题...

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问,目前正在审查之中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了该器件的数据表、该器件具有输入过压保护功能。  如果该设计在340V 时工作正常、并且在390V 时无法正常工作、则可能会触发输入 OVP。  您可能需要查看 BW 引脚、以了解这是否是您的问题所在。

    在您进行故障排除时、我会提供一些建议。  我会将一个直流电源用作 LLC 的输入、直到您已调试为在390V 电压下工作为止。 之后、您可以添加一个直流电源。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 从升压变压器获得交流输入、得到390V 直流母线电源。 我们注意到、一旦总线电压达到360V 以上、LLC 就会产生噪声。因此我们更改了 LLC IC 的 LL/SS 电阻分压器网络和 BW 引脚的值。 我们将突发模式设置为选项7 (禁用突发)。 更改数值后,听到的噪音和电鼻被逮捕。 但现在产生了新的问题、UCC256404 正在从 VCC 获取更多电流、该电流由偏置绕组的后置稳压器产生。 自举二极管 US1M 和串联电阻2.2E 在转换器达到50%负载后立即变热并发生故障。 更改了所有值后、当前转换器与 PFC 一起工作、没有任何可闻噪声、但此时自举驱动问题已开始。 请帮我解决这个问题...

    LL/SS:  

    1.顶部电阻:91k

    2.底部电阻:36K

    并联电容器:470nF

    BW:

    1.顶部电阻:51k

    2.底部电阻器:3.3k

    3.并联电容器100pF

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自举二极管 D23和 R75不应变热。  您是否为 D23使用了快速恢复二极管?  

    您能仔细检查一下吗?

    如果使用恢复缓慢的二极管、会导致该电阻器和二极管过热。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我尝试使用 ST 二极管超高速600V 2A  STTH2R06S。 …二极管仍在发热。最初我使用了1000V 1A US1M 二极管、并改为 ST。 当我在负载连接10A 的情况下打开转换器时、在此期间低侧 MOSFET 发生故障。 检查并帮助我解决此问题…。

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在驱动的 FET 似乎可能需要过多的电流。   通常、驱动 FET 需要20 mA 的直流电流来驱动 FET。  二极管的功耗应小于40mW。  因此、如果它变得很热、那么流过它的电流会过大。   

    您可以尝试使用具有较低栅极电容的 FET 来降低升压二极管负载并减少发热。

    要将电流损耗减半、还可以使用肖特基二极管而不是超快整流器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    与 TIDA-010081 设计 LLC MOSFET 相比、我们使用的 Qg 和电容 MOSFET 更少。 自举电路仅适用于高侧 MOSFET 驱动、但低侧 MOSFET 出现故障的原因。

    TK190E65Z -我们使用的 MOSFET 和 TK040N65Z -在 TI 设计中使用。  

    您是否会检查并告诉我我的 LL/SS 和 BW 值是否正确。 更改这些值后、仅逮捕噪声、但自举问题开始。

    LL/SS:  

    1.顶部电阻:91k

    2.底部电阻:36K

    并联电容器:470nF

    BW:

    1.顶部电阻:51k

    2.底部电阻器:3.3k

    3.并联电容器100pF

    仅供参考、我的应用不需要采用突发模式。

    我无法就共享 UCC256404设计 Excel 工作表直接向您发送消息。

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为只有您的自举二极管和电阻器会变得很热。  如果低侧 MOSFET 出现故障、很可能是由于过流。  这可能是由于 Isense 分压器设置和电阻器值不正确。

    我会使用 Excel 工具仔细检查 ISNS 电阻器和分压器网络、以确保它们的值正确。   应处于建议值的+/- 1%之内。

    此致、