This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:仿真期间出现奇怪的输出电压行为

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346256/lm5164-q1-strange-output-voltage-behavior-during-simulations

器件型号:LM5164-Q1

我们正在着手一项关键设计、其中转换器稳定性必须是优先事项、并且在仿真期间、我们遇到了输出电压的奇怪行为。 Spice 模型(在 LTSpice 中仿真)和 Webench 中均存在该行为。 该问题不会在 Tina TI 的仿真中出现。
您能否告诉我们、输出电压的这种行为是否会在实践中实际发生、或者它在仿真模型中是否存在某种问题?
转换器规格为:
输入电压:16.5至40V (标称值为36V);
输出电流标称值为0.2A、最大值为0.8A。 我们将其设计为0.8A 以减少电容器-运行仿真得到的输出电流为0.8A。
输出电压:14.5V

发现的波形:
Webench:

LTSpice:

仿真电路:

我理解垂直跨度很小、但这些变化让我们担心系统的稳定性。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    继续操作、将 Cr 降至330pF、然后检查开关节点、我怀疑它会稳定下来。  谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫! 感谢您回答我的问题。

    它的确改变了 BUCK 行为、但它仍然很奇怪。 同时、330pF Cr 低于方程式(7)中建议的最小值。 Webench 链接:  webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

     Cr 为反馈节点生成纹波电压、如果纹波不够高、则会导致双脉冲和不稳定。  作为满足您要求的解决方案呈现的标准 WEBENCH 设计似乎存在问题。  没有理由不能使用值为330pF 的较小 Cr 电容。  数据表提供了一些起点建议。  您可以选择300pF Cr、或使其等于 建议的最小值、然后降低 RR、使时间常数保持不变。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    奇怪的是、在 TINA TI 中、电源正常工作、具有相干 SW 电压、输出行为和输出纹波。
    TINA-TI 模型已简化、或者我们是否可以信任我们得到的结果?
    我们根据(7)、(8)和(9)数据表公式计算了 CA、Ra、Cb 以注入20mV 纹波。

    下面的 I 显示了同一转换器在 LTSpice 中的输出电压和 TINA TI 中的输出电压:
    TINA-TI:

    LTSpice

    尽管纹波大致相同、但很容易看出 LTSpice 的输出电压有波动、而 SW 电压有几个"毛刺脉冲"。 另一方面、TINA TI 仿真看起来更简洁、具有常规波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao。

    我在 SIMPLIS 中检查了原始设计、它是不稳定的。  出现毛刺是不正常的、它是纹波注入不足导致的。

    谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫!

    感谢您目前的帮助。
    尽管如此,我相信有一些与模型不一致的地方。 我对数据表参考设计进行了仿真、如下图所示。

    数据表设计:

    LTSpice 设计:

    然后、我比较了数据表中显示的输出电压和开关节点满载时的波形。 在 LTSpice 仿真中、开关节点继续出现有害的毛刺脉冲。 我认为数据表中提供的设计已经过验证、因此可能仿真/模型中存在问题。

    数据表波形:

    LTSpice 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    很遗憾、我们不能通过口头建议来支持 LTSPICE、因为我们无法安装和使用。  建议您信任 WEBENCH 以及我提供给您的信息。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。