This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36520:《反馈分压器布局设计优化、8层 PCB》

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345823/lmr36520-feedback-divider-layout-design-optimization-8-layer-pcb

器件型号:LMR36520

TI 专家、

我正在寻找一些有关反馈分压器的最佳布局方法的指导。  我有两个与反馈分压器布局设计相关的具体问题。

  1. 将分压器中的 GND 侧电阻器直接连接到稳压器下的 GND 覆铜是否更好、或者我可以简单地通过过孔向下连接到 GND 平面吗?  这里的想法是、稳压器旁边的接地覆铜将来自+5V 稳压器 IC 的 GND 焊盘上的高 di/dt 路径的开关电流。  如果 GND 连接离稳压器较远、并且过孔直接连接到下面的 GND 平面、则在此位置应具有更安静的 GND。  哪一种最适合?
  2. 是否需要将反馈分压器的+5V 侧直接连接到输出电容器附近的+5V VOUT 覆铜?是否可以使用过孔将反馈分压器的+5V 侧直接连接到+5V 平面?  数据表中的布局指南和布局示例表明、需要通过内层迹线将反馈分压器直接连接到 VOUT。

请参考以下图片来回答上述问题。

我所看到的选项:  

  1. 将布局设计保持原样。  无需更改。
  2. 更新反馈分压器、方法是将分压器顺时针旋转180度、使分压器的 GND 侧靠近+5V 稳压器的 GND 焊盘、并将稳压器下的 GND 覆铜直接连接到 GND 侧电阻焊盘。 这会使反馈分压器的+5V 侧离稳压器更远。  如有必要、通过内层2走线将反馈分压器的+5V 端直接连接到底层上输出电容器旁边的 VOUT (+5V)覆铜。

这里是我参考的数据表中的布局指南:

这里是我参考的数据表中的布局示例:

我使用的是一个8层电路板、其中 LMR36520位于底层、可以访问电源平面上的此稳压器的+5V 输出。  下面是布局堆栈详细信息。   

下面是 LMR36520的底层布局设计、其中带标记以识别反馈分压器、稳压器 IC GND 覆铜和+5V VOUT 覆铜的位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    通常、最好将反馈分压器的接地侧直接连接到稳压器下的 GND 覆铜。 如果来自 VOUT 多边形的迹线较长、则可以。 通常在 EVM 设计中、与功率级位于同一层上存在一个接地多边形覆铜。  

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎最好将反馈的 GND 侧直接连接到稳压器下的 GND 覆铜。  这就是我的第一个问题。

    是否需要或有理由将反馈分压器的+5V 侧直接连接到与功率级位于同一层的 VOUT 多边形?  在布局中、我共享 VOUT 多边形/覆铜具有直接通向电源平面(+5V 平面)的过孔。  反馈过孔的+5V 侧连接到这个同一电源平面。  我想问、在此连接之间还是使用直接的内层迹线将反馈分压器直接连接到与稳压器位于同一层的 VOUT 多边形覆铜上??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    不应该有任何具体的原因这样做。 使用过孔可以直接连接 Vout 多边形覆铜和反馈分压器。 主要问题是确保反馈布线不靠近任何噪声源。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、虽然我目前在布局图像中进行连接、但可以接受从反馈分压器到+5V 平面的过孔是否足够?  是否不需要将反馈分压器直接连接到电感器旁边顶部的 VOUT 覆铜?  我认为可能有必要使用反馈分压器来监测电感器 VOUT 侧的波动并在 FB 引脚上对其进行校正、也可能是由于某些其他原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    除非我误解、否则+5V 平面就好像在电路板顶层。 在应用中、我们希望反馈电阻器靠近 FB 引脚。 如果无法做到、您可以使用通路。 路径应尽可能短以降低电感、因为这会略微降低负载调节性能。

    谢谢。

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    稳压器和所有配套元件位于8层电路板的底层、提供 VOUT 覆铜。  底层的 VOUT 覆铜有过孔穿过覆铜层到达 PWR 层。  所连接的 PWR 层和 VOUT 覆铜是相同的(+5V)、但 VOUT 覆铜直接靠近底部的电感器和 VOUT 电容器、并靠近稳压器 IC。  这就是我要问的问题: 从功能角度来看、分压器是否需要直接连接到 PCB 底部的 VOUT 覆铜、还是只需要连接到 VOUT 覆铜所连接的电源平面?  可能需要将分压器直接连接到底部的 VOUT 覆铜、因为它靠近生成输出电压的电感器和 VOUT 电容器。  这可以澄清我的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    有关 FB 布线、请注意以下3点:

    1)实际的反馈网络分压器靠近 IC 的引脚(已完成)

    2)到5V 输出的连接可能会更长一些、但不得在任何噪声源附近布线(这看起来很正常)

    3) 3)在中间层中至少使用一个接地平面。 可将这一层上的 FB 路由回反馈分压器。  

    除非您的5V 平面布置在 SW 节点下方、否则无论用哪种方式都没关系。 我不确定 PWR 层有多大、因此我推荐 VOUT Pour。 如 DS 中所示、可以使用过孔。  

    谢谢。

    理查德