Other Parts Discussed in Thread: TLC59211, TLC59210
主题中讨论的其他器件: TLC59210
您好!
我们在微控制器课程中将 TLC59211IN 灌电流驱动器与七段显示屏结合使用。
既然它似乎已被计划停产、我们希望在 DIP 封装中找到一个合适的替代产品、因为学生需要在试验电路板上使用它。
谢谢。
Niraj.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jared:
编辑:"进入8个输出通道"、而不是"每个8个输出通道"
我们将使用 TLC59211IN 作为8七段显示屏(Vishay TDCR1050M - www.vishay.com/.../tdcx10x0m.pdf)的灌电流驱动器。 每个显示屏将175 mA (25 mA x 7段)吸入8个输出通道。 TLC59211IN 由我们基于 STM32F091RCT6的微控制器以3.3V 电压供电。
TLC59211IN 输入可直接由8个微控制器的 GPIO 引脚控制、也可由8位移位寄存器(74HC595)以3.3V 电压进行控制、并由微控制器的 SPI 引脚控制。
您好、Jared:
那么、您的意思是您不想更改封装图并希望使用相同的接口?
[/报价]可以。
如果没有类似的方法、就可以了、我们将研究如何进行改进。 但是、它需要采用 DIP 封装、以便与试验电路板兼容。
如果我们可以省略并行接口、您是否建议使用任何类似的 DIP 封装芯片作为8七段显示屏的灌电流驱动器? TLC59210IN 是否可以正常工作(或者也会很快停产?)