This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59211:正在寻求 TLC59211IN 替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59211, TLC59210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345987/tlc59211-seeking-tlc59211in-alternatives

器件型号:TLC59211
主题中讨论的其他器件: TLC59210

您好!

我们在微控制器课程中将 TLC59211IN 灌电流驱动器与七段显示屏结合使用。  

既然它似乎已被计划停产、我们希望在 DIP 封装中找到一个合适的替代产品、因为学生需要在试验电路板上使用它。

谢谢。

Niraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    很抱歉因为我现在不在办公室而迟到了回复。 请给我一些时间,我稍后会回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    很抱歉迟到了回复。

    您能告诉我一些更详细的信息吗? 那么我可以为您选择最佳的解决方案。

    例如输入电压、输出电压、输出电流、接口和所有基本信息。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    编辑:"进入8个输出通道"、而不是"每个8个输出通道"

    我们将使用 TLC59211IN 作为8七段显示屏(Vishay TDCR1050M - www.vishay.com/.../tdcx10x0m.pdf)的灌电流驱动器。  每个显示屏将175 mA (25 mA x 7段)吸入8个输出通道。  TLC59211IN 由我们基于 STM32F091RCT6的微控制器以3.3V 电压供电。

    TLC59211IN 输入可直接由8个微控制器的 GPIO 引脚控制、也可由8位移位寄存器(74HC595)以3.3V 电压进行控制、并由微控制器的 SPI 引脚控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    我的理解是、您实际上需要8个输出通道、每个通道都可以通过3.3V 输入电压输出25mA。 我是对吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    是的、就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    实际上、如果您只需要上述要求、我推荐 LP5009 LP5812 来实现。 我认为它会比 TLC59211更容易、也更好。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    我应该说明一点、这款芯片正在我们的微控制器课程中使用、我们在试验电路板上使用这款芯片。  SMD/SMT/QFN 封装(更加面向 PCB)将不起作用-它需要处于 DIP 封装中、以便学生可以将其推入试验电路板。

    这些芯片是否有我们可以使用的 DIP 版本?  它还需要具有并行接口(8个引脚、直接控制8个通道)、以便我们可以将其与移位寄存器结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    那么、您的意思是您不想更改封装图并希望使用相同的接口?

    实际上、TLC59211是一个有点旧的器件。 我不确定能否找到 P2P 器件来替换它。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    那么、您的意思是您不想更改封装图并希望使用相同的接口?

    [/报价]

    可以。

    如果没有类似的方法、就可以了、我们将研究如何进行改进。  但是、它需要采用 DIP 封装、以便与试验电路板兼容。

    如果我们可以省略并行接口、您是否建议使用任何类似的 DIP 封装芯片作为8七段显示屏的灌电流驱动器?  TLC59210IN 是否可以正常工作(或者也会很快停产?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niraj、您好、

    实际上、我知道您对 DIP 封装有何看法吗?

    对于 TLC59210的工作时间、我不确定这一点、但我建议您先更改它。 我将帮助您为您的当前应用找到最佳解决方案。

    如果您不介意、我们可以通过电子邮件联系(jared-zhou@ti.com)吗? 谢谢!

    BR、Jared