Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM5143A-Q1, LM5148-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143 主题中讨论的其他器件: LM5148、、 LM5148-Q1
尊敬的顾问:
请推荐用于20-58Vin、13.5V out 和50A out 的同步降压控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Andrew、您好!
看一下 LM5143 (65V 控制器)或2个 LM5148 (80V 控制器)、对于25A/相和~200kHJz 开关频率的两相设计。 或者、特别是在环境温度较高的情况下、考虑在四相实现中以12.5A/相使用2个 LM5143、在这种情况下、由于电流较低、开关频率可能会增加到400kHz。
查看 LM5143和 LM5148产品文件夹了解更多详细信息。 LM5143产品文件夹中也包含一个适用于四相设计的应用手册。 请确保下载快速入门计算器以协助进行设计。
此致、
时间