This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:请推荐使用同步降压控制器?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5148, LM5143A-Q1, LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348134/lm5143-please-recommend-synchronous-buck-controller

器件型号:LM5143
主题中讨论的其他器件: LM5148、、 LM5148-Q1

尊敬的顾问:

请推荐用于20-58Vin、13.5V out 和50A out 的同步降压控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    看一下 LM5143 (65V 控制器)或2个 LM5148 (80V 控制器)、对于25A/相和~200kHJz 开关频率的两相设计。 或者、特别是在环境温度较高的情况下、考虑在四相实现中以12.5A/相使用2个 LM5143、在这种情况下、由于电流较低、开关频率可能会增加到400kHz。

    查看 LM5143和 LM5148产品文件夹了解更多详细信息。 LM5143产品文件夹中也包含一个适用于四相设计的应用手册。 请确保下载快速入门计算器以协助进行设计。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:如果是汽车类器件、则对应的器件型号为 LM5143A-Q1和 LM5148-Q1。