This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:未使用 EN/UVLO

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347986/tps25947-unuse-en-uvlo

器件型号:TPS25947

大家好、

如果不使用 EN/UVLO 功能、它们可以直接连接 VIN?

以及 dVdT 引脚需要什么额定电压电容器?

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    是的、可以直接连接、但我们必须确保 EN 引脚电压低于建议的最大电压5V。  

    关于 dVdT 处的 CAP、请参阅以下内容:

    此致

    G·库纳尔