This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:EN 线路是否有任何时序要求?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348112/lp5907-are-there-any-timing-requirements-for-en-line

器件型号:LP5907
主题中讨论的其他器件: TPS7A20

LP5907稳压器上的 IN 和 EN 线路之间是否有任何最小时序要求?  例如、在 EN 线路变为高电平之前、IN 线路是否必须具有一定的最小电压?  

如果使能线路在 IN 线路上没有任何电压之前变为高电平、这会不会引起任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    仅供参考:流行的 LP5907有一款较新的器件。  较新的器件是 TPS7A20、它提供更多的电流(300mA 与250mA)、更便宜、并且与传统器件相比具有更高的稳定性裕度。 如果这些增强功能对您的设计有吸引力、我们建议改用 TPS7A20。  LP5907在最大负载下具有更快的上升时间和更低的 IQ。

    只需保持在 LP5907的绝对最大额定值范围内。  在使能引脚上、ABS 最大值为5.3V、而不是 Vin、因此这里没有时序或时序要求。

    谢谢。

    斯蒂芬