主题中讨论的其他器件: SN6501-Q1
我们希望以接近100%的 PWM 占空比驱动 LMG5200的高侧栅极。 更具体地说、我们希望每十毫秒将高侧栅极关闭一微秒或更短。
在查看数据表之后、我们了解到该器件的自举电源将无法支持此运行模式。 因此、我们考虑将隔离式直流/直流转换器连接到器件的 HS 和 HB 端子。 但是、我们不确定如何以与此器件兼容的方式执行此操作。
在对 LMG5200的另一篇讨论中、指出器件的自举具有一个内部开关、该开关仅允许其内部电容器充电至所需电压。 因此、能否将具有6V 输出的隔离式直流/直流转换器连接到器件的 HS 和 HB 引脚上并使用电阻器来限制电流?
TI 是否出版了任何描述实现此目标的最佳方法的技术文献?