This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:能否在输入和输出电压高于100Vdc 的情况下使用此 IC?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347382/lm5143-can-i-use-this-ic-with-input-and-putput-voltages-above-100-vdc

器件型号:LM5143

您好!

对于一个新的客户项目、我想分离器件的功耗。

为此、我 发现 LM5143可以在交错模式下使用4个同步降压稳压器、这对我的应用而言将是一个极大的解决方案。

但输入电压范围是400Vdc 到750Vdc、输出电压是300Vdc。

IC 会自然接收适当范围内的电源电压。

我对 IC 周围的外围感兴趣。

我对此有几个问题:

1.在本例中可以使用 LM5143吗?

->可以将分流电阻器放在 GND 路径中以避免较高的输出电压吗?

->在数据表"SNVSCC1–2022年5月"第23页的9.3.10输出电压设定值中 、说明输出电压可在0.6V - 55V 范围内设置。

为什么选择这个范围? 如果我在高于55V 的电压下计算出外部电阻分压器、IC 仍然会损坏?

2.您能给我一个替代的 IC 吗?我可以用它来覆盖参数?

如果您能提供任何反馈、我将不胜感激

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    遗憾的是、最大绝对输入电压限制为70V。  此外、由于电流检测放大器电压限制、输出最大值设置为55V。   

    此器件不适用于 VOUT >55V 的情况。  您可以将该器件与 HV 栅极驱动器配合使用、但最大输出电压有一个硬性限制。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的答复。

    我打算使用 HV Gatetreiber、但忘记在我的申请中包含此项内容

    感谢此提示。

    我在这里附上了一张图片、以便说明由于输出电压电平较高、我希望如何使用分流测量。

    是否可以像左图中那样在 GND 路径中(输出 GND 和电源 GND [PGND]之间)包含分流测量?

    如果可能、高输出电压将不会接触 IC LM5143。

    如果你能告诉我你对此的看法、对我来说将是非常有帮助的。

    斯文·布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sven:

    在0V 时、没有电流流经 Rsense 两侧。  即使您在 VOUT 处断开 VOUT 接地、这也不起作用、因为 VOUT 是反馈节点、这样的配置将不起作用。  谢谢。

    大卫。