This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:切换 TUSB1044的 GPIO 和 I2C 模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1348001/tusb1044-switch-the-gpio-and-i2c-mode-of-tusb1044

器件型号:TUSB1044

团队成员

由于客户想要验证 GPIO 和 I2C 模式下的 TUSB1044。

  1. 如果我们要更改 GPIO 或 i2c 模式,只需控制 I2C_EN 引脚, 1k 欧姆下拉至 GND 为 GPIO 模式, 1k 欧姆上拉至 VDD 为 I2C 模式,是对吗?
  2. 如果我们更改 I2C_EN 引脚以拉高以支持 I2C 模式,并且不让这些引脚到 NC ,有任何问题?

感谢您的帮助

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布赖恩

    1. 如果我们要更改 GPIO 或 i2c 模式,只需控制 I2C_EN 引脚, 1k 欧姆下拉至 GND 为 GPIO 模式, 1k 欧姆上拉至 VDD 为 I2C 模式,是对吗?

    对于 GPIO 模式、I2C_EN 可以设置为0或 F、对于 I2C 模式、可以设置为1。

    您还需要设置 VIO_SEL 引脚、以便为两级 GPIO 配置引脚和 I2C 接口选择 I/O 电压电平。

    1. 如果我们更改 I2C_EN 引脚以拉高以支持 I2C 模式,并且不让这些引脚到 NC ,有任何问题?

    谢谢

    大卫