请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1044 团队成员
由于客户想要验证 GPIO 和 I2C 模式下的 TUSB1044。
- 如果我们要更改 GPIO 或 i2c 模式,只需控制 I2C_EN 引脚, 1k 欧姆下拉至 GND 为 GPIO 模式, 1k 欧姆上拉至 VDD 为 I2C 模式,是对吗?
- 如果我们更改 I2C_EN 引脚以拉高以支持 I2C 模式,并且不让这些引脚到 NC ,有任何问题?
感谢您的帮助
BRS
布赖恩