主题中讨论的其他器件:UCC28600
您好!
我使用在线 WEBENCH 来设计使用 UCC28600的180W 转换器。 在在线 WEBENCH 中找不到任何针对设计的仿真结果。 我想知道 WEBENCH 设计的 硬件实现有多可靠? 在开始进行硬件实现之前、我是否必须考虑任何因素?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用在线 WEBENCH 来设计使用 UCC28600的180W 转换器。 在在线 WEBENCH 中找不到任何针对设计的仿真结果。 我想知道 WEBENCH 设计的 硬件实现有多可靠? 在开始进行硬件实现之前、我是否必须考虑任何因素?
谢谢!
e2e.ti.com/.../6038.slvc104j.xls
Harish、您好!
我正在设计一个24V、180W 输出、输入直流电压为(96-170) V、标称值为130V 的转换器。 我将随此邮件附加 Excel 工作表。 请仔细查看并提供相关反馈。 谢谢你。
尊敬的 Jishnu:
我对 Excel 进行了一些编辑、可以达到180W。
请找到随附的表格。
谢谢!
此致、
哈里什