Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28730, UCC28910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28750 主题中讨论的其他器件:UCC28910、UCC28881 和 UCC28730
您好!
继续下面的主题。
我正在寻找反激式产品。 TI 产品系列中是否有集成 FET? 如果您有任何推荐产品、请告诉我。
■规范
・Ω 集成式 MOSFET
・μ W 输出功率:30W
・μ V 输入电压:交流85-264V
・μ V 输出电压:直流12V
谢谢。