This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:反激式集成 MOS FET

Guru**** 2507685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28730, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347931/ucc28750-flyback-integrated-mos-fet

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:UCC28910、UCC28881 和 UCC28730

您好!

继续下面的主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346801/lm5160-flyback-ic-with-integrated-mosfet

我正在寻找反激式产品。  TI 产品系列中是否有集成 FET? 如果您有任何推荐产品、请告诉我。

■规范
・Ω 集成式 MOSFET
・μ W 输出功率:30W
・μ V 输入电压:交流85-264V
・μ V 输出电压:直流12V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您与我们联系。

    当前唯一具有集成 FET 的选项是 UCC28881和 UCC28910。 但它们被限制在小于8W 的极低功耗。

    如果没有集成式 FET、我们有 UCC28730/10/40 /00等控制器支持此应用。

    然而、我们目前正在为此应用开发具有集成 FET 的控制器、预计将于24年第1季度末推出。

    此致、

    哈里什