主题中讨论的其他器件: PMP22419、 BQ25750、
您好!
我们正在开发医疗器械。
从根本上说、我们希望将 TI 器件 BQ25730用于我们的应用、如下所述。
请帮我回答以下问题的正确答案。
问题1) 由于 这里没有提到它、 该器件是否 也适用于 LiFePo4化学物?
2)本例中19V DC 适配器输入的 VSYS min 是多少?
3)此功能是否适用于直流适配器和电池之间的无缝运行时切换、以保持系统使用12V 电源轨运行?
4) 4)我们是否可以先将充电电流限制设置为5A、稍后根据功率预算进行更改? 还是动态地?
5) 5)由于没有用于 BQ25730的专用 EVM 设计文件、我是否可以使用 PMP22419参考 EVM 设计来构建定制原理图 ?
6) 6)您能否共享通常以 XLS 格式提供的设计计算器文件?
7)是否有可能了解此设计的热特性(电离硫化)
提前感谢。
以查找快速响应。
谢谢
纳伦德拉