This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:我们是否可以将 BQ25730充电器用于采用5S LiFePo4电池组的医疗设备应用? 或任何其他建议、

Guru**** 2527660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, PMP22419, BQ25750, BQ25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339462/bq25730-can-we-use-bq25730-charger-for-medical-device-application-using-5s-lifepo4-battery-pack-or-any-alternative-suggestion-please

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: PMP22419BQ25750

您好!  

我们正在开发医疗器械。

从根本上说、我们希望将 TI 器件 BQ25730用于我们的应用、如下所述。

请帮我回答以下问题的正确答案。

问题1) 由于 这里没有提到它、 该器件是否 也适用于 LiFePo4化学物?

            2)本例中19V DC 适配器输入的 VSYS min 是多少?

            3)此功能是否适用于直流适配器和电池之间的无缝运行时切换、以保持系统使用12V 电源轨运行?

            4) 4)我们是否可以先将充电电流限制设置为5A、稍后根据功率预算进行更改? 还是动态地?

            5) 5)由于没有用于 BQ25730的专用 EVM 设计文件、我是否可以使用 PMP22419参考 EVM 设计来构建定制原理图 ?

            6) 6)您能否共享通常以 XLS 格式提供的设计计算器文件?

            7)是否有可能了解此设计的热特性(电离硫化)

提前感谢。

以查找快速响应。

谢谢  

纳伦德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra:

    BQ25730是一种多化学物充电器。 可与 LiFePO4配合使用。

    2.VSYSMin 可调节到高达23V。

    3-5. 对、都是。

    6.设计工具在线提供。

    7.热性能方面、简单的方法是订购 EVM。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的虎:  

    非常感谢您的回复。 很多义务。

    再问几个问题...

    1、请向  BQ25730和  BQ25750中提供建议、这两款器件最适合安全性更为重要的医疗应用。  

      (BQ25750附带内置充电配置文件和电池温度接口、以满足 BQ25730缺少的某些安全方面的要求)

    2.由于我们的执行中不需要 Boost 拓扑、所以我们可以省略 Boost MOSFET 吗?  

    3、是否有特殊设置需要加入,如 LiFePO4的充电配置文件? 或者简单地设置 VBAT 最大电压就足够了?  

    3.请分享这个设计工具的链接,我可以从中 得出正确的参数和部件。

    致以最诚挚的问候

    Narendra BV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。 我们将在本周与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra:

    1.两者性能相似,以前在医疗应用中使用过。  

    2.实际上、降压/升压充电器中需要有升压 FET。  

    3、两个器件都是多化合物充电器,简单设定充电电压和充电电流,它们就会充电。

    对于新设计、强烈建议遵循我们的 BQ257XXEVM 设计作为起点。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的虎:  

    非常感谢、非常有义务、这可以解决我的问题、  

    我们已订购  BQ25730EVM、用于进一步评估。

    如果有任何在线计算表用于我们的定制电路板设计,请帮助我。

    您还会进行原理图审阅吗? 或者我应该打开另一个主题进行设计评审吗?

    此致

    Narendra BV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的虎:  

    同时、我们将对 BQ25730 EVM 进行验证、 我有一个问题需要向您澄清。

    通过 CELL_BATPRESZ 引脚设置、我们可以将配置  设置为5S 锂离子电池、这将充电电压设置为 默认21V、  

    现在问题解答  

    1.当最大充电电压为18V 时如何为 LiFePO4默认配置此参数?  

    2.由于控制器尚未准备好通过 I2C 写入值,并且我的电池已连接,它是否不会损坏我的电池组?

     如中所描述  8.4.1.2电池充电
    BQ25730以恒流(CC)和恒压(CV)模式为1至5节电池充电。 基于
    CELL_BATPREZ 引脚设置时、充电器将默认电池电压4.2V/节设置为 Charge Voltage ()。

    3. 上电后 充电电压寄存器(I2C 地址= 05/04h)将根据 CELL_BATPRESZ 引脚复位,这意味着每次 POR,我们都必须配置 充电电压寄存器05/04h?

    4、是否有可能硬设置充电电压和充电电流?  

    5.您能帮我查看电源部分原理图吗? 如果是,请让我知道如何发送一份副本?

    致以最诚挚的问候

    Narendra BV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra:

    您可以默认设置为4s、然后将充电电压寄存器调整得更高一些。 可以将寄存器视为"RAM"、每次 POR 之后都需要重新设置寄存器。  

    请客户按照此处提供的原理图检查清单查看其原理图。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6170.BQ2570X_5F00_BQ2571X_5F00_BQ2572X_5F00_BQ2573X_5F00_SchematicChecklist-Rev.-A.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    感谢您的答复、我们将 通过检查清单审查设计。

    谨致问候

    Narendra BV