Other Parts Discussed in Thread: TPS23521, LM5067
主题中讨论的其他器件: LM5067
大家好!
我有一个关于过流检测的问题。
客户希望电流限制为143mA。 当 ICL1被设定为143mA 时、ICL2被设定为10.71mA。
由于启动时的浪涌电流、电流限制功能正常运行。
电流限制是否在 ICL2 = 10mA 时运行?
我希望防止检测到它、但更改计时器时间或 RD 设置是否可以避免这种情况?
如果有任何解决方案、敬请告知。
此致、
石渡市