This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23521:电流限制

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23521, LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328835/tps23521-current-limit

器件型号:TPS23521
主题中讨论的其他器件: LM5067

大家好!

我有一个关于过流检测的问题。

客户希望电流限制为143mA。 当 ICL1被设定为143mA 时、ICL2被设定为10.71mA。
由于启动时的浪涌电流、电流限制功能正常运行。
电流限制是否在 ICL2 = 10mA 时运行?

我希望防止检测到它、但更改计时器时间或 RD 设置是否可以避免这种情况?
如果有任何解决方案、敬请告知。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在星期四之前与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    谢谢你。
    客户比较着急、想快速回答。
    感谢您的支持。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    在启动期间无法禁用 ICL2。  TPS23521:–48V 高性能热插拔控制器数据表(修订版 A)(TI.com)中"9.2.2详细设计过程"部分提到的步骤 可避免在浪涌期间运行计时器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、


    ICL2针对正常过流和限流进行设置、我了解 ICL1用于在 GND 短路或热短路的情况下应对异常大的电流。 我的理解是否正确?

    在客户设置中、当 ICL1被设置为143mA 时、ICL2是相当低的。 我认为最好把 ICL2设置为围绕143mA、您有什么想法?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    •ICL1–也称为高电流限制阈值、在热插拔 FET 的 VDS 为低电平时使用。

    •ICL2–电流限制下限阈值、在热插拔 FET 的 VDS 为高电平时使用。

    是的、您应该增大 ICL2的值以通过浪涌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    我了解 ICL1和 ICL2之间的差异、但是电流限制何时在 ICL1中运行、电流限制何时在 ICL2中运行?

    在浪涌电流期间、哪个电流限制起作用?ICL1或 ICL2。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对你的问题的回答都在我之前的答复中。 浪涌期间 VDS 为高电平。 因此、ICL2将在浪涌期间适用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    您是否认为可以通过降低 VDS 来缓解浪涌电流引起的 ICL2限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    感谢您的答复。
    我还有一个问题。

    (1) TPS23521是否适合在150mA 附近使用电流限制(ICL1)?
       当 ICL1被设定为150mA 时、ICL2大约为15mA。 因为器件始终会在启动时停止、所以我认为这并不合适。
       您能回答"是"和"否"吗?

    (2)我有一个关于 D 端子的问题。
       (2-1)我可以将 D 端子保持开路吗?
       (2-2)是否可以将 RD 设置为2MΩ Ω、将 CL1-CL2开关设置为100V 或更高以及始终将其设置为低 VDS 状态?

         
       (2-3)我可以通过下图所示的电阻器连接它来使用吗?

       
       (2-4)是否可以将 RD 设置得尽可能低并将其设置为高 Vds 状态、如下图所示?

       
    请告诉我、在使用 D 端子(2-1)、(2-2)、(2-3)和(2-4)时、是否有需要小心的情况。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在下周结束前回复您。 我需要一些时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否仅回答以下问题?
    客户想要确定目前是否可以使用 TPS23521。

    (1) TPS23521是否适合在150mA 附近使用电流限制(ICL1)?
       当 ICL1被设定为150mA 时、ICL2大约为15mA。 因为器件始终会在启动时停止、所以我认为这并不合适。
       您能回答"是"和"否"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您遵循以下指南、则是可能的。  

    请您填写设计计算器并与我分享。 我想了解您的设计中有什么问题。  

    www.ti.com/.../SLVRBF3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    请访问 file.e2e.ti.com/.../0028.TPS2352X_5F00_Excel_5F00_Tool_5F00_Web_5F00_RevB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在下周中旬回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    请尽快检查。

    我希望在星期一之前得到解答。


    如果不着急、客户会选择 ADI LTC4252。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 LM5067。 不会出现这个问题。 在 TPS2352x 器件中、实现如此小的电流限制非常困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我会将您的答案传递给客户。

    客户可能会以某种方式使用 TPS23521。
    我们可能会要求您检查对策电路、因此请稍候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。


    请继续进行此确认。 客户要求回答。

    客户当前正在验证下面的电路图、并已成功将其限制为150mA。
    它还可以正常工作、在启动期间不会停止。

    所添加 FET 的栅极连接至 PG 引脚。
    它的工作原理是在 PG 中的第二个 FET 临时关断和切换。
    我认为 PG 引脚没有任何特别的问题、但可能有什么问题吗?

    请在星期四之前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5067只有一个电流限制。 请参阅 LM5067产品说明书。 您将了解 LM5067与 TPS23521之间的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我查看 LM5067的数据表。

    请确认有关将 FET 添加到 TPS23521的 PG 端子的其他问题。

    感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 星期四回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我已确认的结果。
    客户正在等待答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您可以使用 PG 引脚驱动另一个 FET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    你能预见到什么问题吗?
    同时、您有任何疑虑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从未实现过这个电路。 从理论上讲、我看不到任何问题。 请验证硬件中的所有测试条件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    很抱歉这么晚才回复。
    客户目前正在评估和验证。

    我还有一个问题。
    使用 PG 引脚驱动 FET 的栅极时、我对低电平电压是 VEE 电平输出的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。  PG 低电平电压是 VEE 电平输出。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    已经有一段时间了。 感谢您的支持。
    客户正在评估 TPS23521。 通过控制 PG 端子可避免在低电流下限制电流。
    我们收到了客户要求确认 PG 端子周围的电路图的请求。 我们能一起检验一下吗?
    我已在私信中向您发送了一份 PG 端子连接电路图、请检查一下。
    客户需要即时解答。 请在星期五之前答复。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在星期五之前与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我正在等待您的确认结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路看起来正常。 但是、请确保在客户硬件中进行全面验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek、

    感谢您的确认。
    我希望收到更多的确认和意见。
    客户目前正在使用晶体管测试配置。
    对于我在私人消息中提到的电路、定时器在恢复后似乎停止工作。
    因此、恢复似乎以80ms 的增量重复。

    波形如下图所示。 在使用晶体管的电路中、FET2稍后打开。
    电流会短时流动达到该值、但最初计时器的充电周期会在此进入、计时器到期后、它会再次切换64次。

    如果您确认了电路图、是否会在定时器未过期的情况下将其关闭、并且重试间隔会缩短?
    请告诉我计时器不工作的原因。

    我已经在私人消息中附上了电路图和显示波形测量端子的材料、请查一下。

    客户需要快速解答。 请今天发表评论。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉突然提出这一要求。
    如果您能给我一些评论、那将会很有帮助。