This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:VCC 的可用范围

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5810, LP5811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347194/lp5810-usable-range-of-vcc

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件: LP5811

您好!  

我想使用 LP5810来灌入恒定电流。

我能否在 VCC = 2.6V 时使用它?

我有点困惑、因为...

  • 数据表的第1页显示" VCC 范围:2.7V 至5.5V" (我检查的是"1. 特性"和"简化版原理图")
  • 在第7页上、希望能够使用2.6V 电压(我正在检查"6.5电气特性、 Vin=0.5~5.5V、VinRising = 1.7Vtyp)

此致、

埃弗林公司

近藤纯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    很抱歉、LP5810不能在 VCC = 2.6V 时使用。 这是我们的错。 VCC 范围为0.5V~5.5V、用于升压版本 LP5811。

    因此、如果您要在 LP5811=2.7V 的电压下工作、我建议您使用 VCC。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    非常感谢您的支持。

    BR、Jun